This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:B 侧电压异常

Guru**** 2964880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304383/lsf0108-the-voltage-of-b-side-is-abnormal

器件型号:LSF0108

大家好、

我的客户有问题。 下面是他们的原理图。

他们发现、当他们把时钟信号放在 A 侧时、B 侧的输出信号低于3.3V。 信号的频率为33MHz。

下面是它们的输入信号、可实现1.96V。

其输出信号如下、该信号仅为2.4V。

现在、我想知道输出信号无法达到3.3V 的原因。 他们如何才能解决该问题?

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用较低频率是否有帮助?

    是否有任何下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供有关 Clemens 问题的反馈。 由于 LSF 是无源转换器、因此可实现的最大数据速率 完全取决于外部 RC 组件。 虽然原理图上的上拉电阻尺寸相当大、但 I/O 周围的电容负载可能过高。 请参阅提供的公式来估算可满足的数据速率:  

    此致、

    插孔