This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4070B:VOL 和 VOH、LM566的 TTL

Guru**** 1288510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304221/cd4070b-vol-and-voh-ttl-of-lm566

器件型号:CD4070B

您好!

VCO LM566提供 TTL 方波输出、

IC VOH
(五)
VOL
(五)
LM566 14.27 6.41

和 CD4013 CLK 提供了一个电机控制解决方案、

IC VIH
(五)
VIL
(五)
CD4013BE 11 4
CD4070BE 11 4

然而、VIL 超出了范围、但仍能观察到预期的输出。

我们需要了解、这是如何实现的?

此致、

Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirthunraju:

    开关通常需要大约50% VCC +/-几百 mV、具体取决于工艺变化。 但是、我们只能保证开关性能在 VIL/VIH 规定的范围内。

    因此、如果您在 VIL/VIH 之间运行、则该设计可能有效、但相关风险由您自行承担。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    是的、我明白了。

    实际上、VCO LM566的 VIH 和 VOH 已进行测试、 但数据表中未提供确切值。  

    您能提供吗?


    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有确切的值。 正如我说过的、该值会随着流程的变化而变化。 我们仅根据 VIH 和 VIL 来表征器件。

    此致!

    马尔科姆