This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:您是否可以验证说明页中随附的 SN74AVC4T234原理图实现

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125, SN74AUC34, SN74AUC17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304547/sn74avc4t234-can-u-please-verify-sn74avc4t234-schematic-implementation-attached-in-description-page

器件型号:SN74AVC4T234
主题中讨论的其他器件:SN74AUC17、SN74AUC125、SN74AUC34

大家好、

  您能否验证随附的原理图并提供改进之处。

  目前我们正在将其用于100 MHz 时钟。在数据表中、建议在 A 侧输出上使用26欧姆串联电阻器、是否需要串联电阻器?

 

此致、

Ganesh.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不建议您添加串联电阻。 第1节中的备注指出该器件已经具有内部串联电阻器。

    原理图看起来正常。 但两个电源电压是相同的;为什么要使用转换器? 像 SN74AUC34/SN74AUC17/SN74AUC125这样的简单缓冲器​​会更便宜、更快。