This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:VCCA/VCCB=5.5V 时的 VOH 和 VOL

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304022/sn74lvc8t245-voh-and-vol-when-vcca-vccb-5-5v

器件型号:SN74LVC8T245

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN74LVC8T245并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 SN74LVC8T245、数据表 P.6 6.6电气特性未描述 VCC = 5.5V 时的 VOH / VOL。

您能告诉我们吗?

没有问题。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOL / VOH 的值是为4.5V 电源指定的、因为这是电源电压为5V±10%时的最坏情况。 您应该对标称5V 电源使用这些值。

    VOH 值是相对于 VCC 测量的、因此在5.5V 时、实际 VOH 将(至少)高1V。 请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我了解。

    我确认了您建议和计算的常见问题解答。

    在5.5V 时、VOH 为4.8V、VOL 为0.55V。

    我将与客户分享这些价值。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市