This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245DGVR 最大数据速率

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302425/sn74avc4t245dgvr-maximum-data-rates

你好。

我有一个关于 SN74AVC4T245DGVR 的问题。
1p 数据表中显示了数据速率电平转换上限、但以下用法如何?

(1) 1.2V 至1.8V:数据速率为148.5Mbps
(2) 3.3V 至1.2V:数据速率400Mbps

如果无法进行此转换、请告知此带宽中还有哪些其他4通道电平转换器 IC 能够进行电平转换。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)和(2)都是 A 到 B 转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimura、您好!

    您可以将 AVC 器件用于该应用。 您可能还会看到 SN74AXC4T245:如何计算 作为参考的数据速率。

    不过、数据速率 取决于系统设计人员对各种参数的耐受性、因此通常需要在特定的应用环境中进行测试、以更清楚地了解信号完整性。

    此外、请注意 、通常情况下、通过较高的电压可实现更快的数据速率。 因此 、1.2V 时的400Mbps 不常见、如果提供有关此用例的更多信息、将会有所帮助。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    用于将1.8V 200MHz 的差分频率输出 EN1/EN/ENA 输入到 FPGA 1.2VBank。