This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:OE#引脚的输入阻抗

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304284/sn74ahc1g125-input-impedance-of-oe-pin

器件型号:SN74AHC1G125

 SN74AHC1G125的 OE#引脚上的输入阻抗或输入电流是多少? 数据表似乎表明这是+/- 1uA、但 PSPICE 模型显示接地阻抗为2000 Ω。 在 SPICE 模型中、这只是误差吗?

从 SPICE 模型...

.param ROEZ = 2000

...  

ROEZ OEZ GND{ROEZ}  

我只是想在修改 SPICE 模型之前确保这实际上是高阻抗(+/- 1uA)引脚。

谢谢。

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型确实是错误的。 /OE 和 A 引脚具有相同的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢!