This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:焊接测试失败 PN:53507130-1-19V

Guru**** 2504865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305017/txu0104-solder-test-failed-pn-53507130-1-19v

器件型号:TXU0104

尊敬的 TI 团队:

 

我们已收到以下带有旧 D/C 的部件:202142.

根据 Plexus 对于超过2年的旧日期代码的实践、当库存停靠 Plexus 时、必须进行可焊性测试。

但是、结果出现两次失败、我们无法将器件投入生产。

就上述事项寻求您的帮助。

 

PN:53507130-1-19V

MPN:TXU0104DTRR

MFG:TI

采购订单号10872811

收到日期:11/27/23

 

 

谢谢你。

 

此致、

阿尔文·林
采购/物料计划部门

Plexus 制造有限公司 有限公司

滨江南(1号门)

Lebuhraya Kampung Jawa 的图87

11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia.
电话:+604-632 2156 (直拨)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、您好!

    您的问题似乎与应用程序无关、但与质量相关、因此建议跟进您的销售/质量代表以获得及时的质量支持。

      如果您考虑退回进行可焊性测试、您也可以访问 www.ti.com/.../customer-returns.html。

    此致、

    迈克尔.