This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:输入转换率

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305847/sn74lvc245a-input-transition-rate

器件型号:SN74LVC245A

数据表(第7.3节)将转换率指定为10ns/V (最大值)。 我始终以 V/ns 为单位定义转换率。

如何解释10ns/V (最大值)转换速率? 这是否意味着到缓冲器的输入信号不应超过10ns 来转换1V?  

请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10ns/V (最大值)的转换率意味着缓冲器的输入信号在每变化一伏特时转换速度不应超过10ns。 换句话说、如果输入信号变化了1V、该转换最多应该需要10ns。 这个技术规格是为了确保器件正常运行并且避免过多输出错误或者由低输入边沿速率引起的振荡等问题。

    有关慢速输入的更多详细信息、请参阅应用报告: 慢速或浮点 CMOS 输入的影响