请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104-Q1 主题中讨论的其他器件: TCA9539-Q1
BU 团队、您好
您能否帮助 提供 TXB0104-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA? 在 TI 网站上找不到该插件。 我的客户需要它、包括 保险丝应用的 FIT、FMD 和引脚 PMA。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BU 团队、您好
您能否帮助 提供 TXB0104-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA? 在 TI 网站上找不到该插件。 我的客户需要它、包括 保险丝应用的 FIT、FMD 和引脚 PMA。
谢谢
尊敬的 Ted:
请参阅 TXB0104-Q1:我们是否有相关的功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档?、谢谢。
此致、
迈克尔.
你好,迈克尔
随附的文件中没有 FMD 和引脚 FMA 数据。
请参阅 TCA9539-Q1的一个示例。
TCA9539-Q1功能安全、时基故障率、故障模式占比和引脚 FMA (修订版 A)
您是否会提供此类 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文件?
谢谢
尊敬的 Ted:
已理解、请帮助参阅下面的、谢谢。
此致、
迈克尔.