This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:关于输入电压

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303605/sn74ls06-regarding-to-the-input-voltage

器件型号:SN74LS06

您好、团队成员:

我有一个关于输入电压设计的问题、

它指出所有电压值都是相对于 GND 的值。 对输入引脚施加负电压是否不是推荐的用法?

客户担心、由于下冲而向输入引脚施加负电压可能会损坏器件。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    我不知道为什么在此数据表中缺失它、但是的、通常输入/输出引脚上的绝对最大额定值不允许电压超过-0.5V。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我懂了。 感谢您的支持。

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我还有一个来自客户的问题。 您能否介绍一下可施加到多少伏特的具体电压? 他们希望了解允许电压、因为他们的 设计需要特定的值。

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性指定了 VIK、即钳位二极管通过−12 mA 时的最大(实际最小)电压。 Δ V 12 mA 的−电压约为 −0.8V;请参阅 5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性

    出于实际目的、如果您不希望电流流动、请保持电压高于−0.5V、但只要电流不足以导致热损坏、较低的电压就不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这是一个基本的问题、但这是否意味着施加超过-0.8V 的输入电压会导致大量电流流动、如图所示? 这是否意味着大约0.5V 的输入电压不可能损坏器件?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表通常规定、只要不超过输入钳位二极管的电流额定值、就可以超过绝对最大输入电压电平。 本数据表未提供上述规定或输入钳位二极管的额定电流。

    这可能是因为输入端有另一个二极管、该二极管不是钳位二极管、但我不确定:

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    请调查"特定最小输入电压"、因为根据客户的操作条件、器件可能会损坏、客户的设计将无法继续。

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只会使用上面显示的数据表中的 VIK。 这里的测试条件是-18mA、在 VIN 上不会超过该值和/或-1.5V。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我懂了。 感谢您的支持。

    此致、

    马萨