This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC161:ESD 等级-人体放电模式

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304330/cd74hc161-esd-rating---human-body-model

器件型号:CD74HC161

您好!

您能否提供 HBM - ESD 等级 对于这些器件 CD74HC161E CD74HC161M96 CD74HC161M
我无法从数据表中获得此信息、也无法从上述器件的质量、可靠性和环境详细信息中获得此信息。


请尽快向我们提供上述信息。

谢谢。此致、
A. Deepak Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    这些器件是非常旧的器件、因此未经过 ESD 测试。 不过、我可以向您估算出 CD74HC 器件的 HBM 通常为1kV。  

    请记住、这只是一个估算值、并不是确切的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    最近、我对隔离器的 ESD 等级 CD74HC4538PWR  器件、并指出其 ESD 额定值为4kV HBM。

    我想知道、它是否是在  CD74HC4538PWR  反向供电。

    我之所以提出这个问题、是因为两个器件是同一系列 CD74HC 两款器件将在2003年10月的同一时间范围内进行修订。

    您对此的看法非常赞赏。

    谢谢。此致、

    A. Deepak Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    遗憾的是、正如我说过 的、较旧的器件没有经过 ESD 测试。 我们没有您的确切值。