This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T00-Q1:1.8V 至5V 电平转换

Guru**** 2384010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305461/sn74lv1t00-q1-1-8v-to-5v-level-shift

器件型号:SN74LV1T00-Q1

如果需要1.8V 至5V 的电平转换、我是否需要通过两个74LV1T00门?
例如、使用栅极1上3.3V 的 Vcc、1.8V 至3.3V、然后使用栅极2上5V 的 Vcc、则是3.3V 至5V?
或者、能否使用一个使用5V Vcc 的栅极来完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、您好!

    VCC = 5V 时、VIH 最小值为2V。 因此、您需要链接两个栅极以可靠地从1.8V 转换到5V。

    您还可以考虑使用我们的1.8V 开漏与非门之一并使用上拉电阻进行电压转换、如下所示:

    此致!

    马尔科姆