This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:串联电阻。

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0204, TXB0106, PCA9535, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304777/txb0106-series-resistance

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: PCA9535、TXU0304、 TXU0104、TXU0204

您好  

我们在单向运行中使用了 TXB0106、如下文所示。

VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V。  输入 CELL ($)_LT_1V8_VREG 来自  

单个1.8V LD0

我们已将10K 串联电阻器(R196至 R200)更 改为1K 、然后更改为22欧姆。  

在1K 时、A ($)输入引脚为1.65V、在25欧姆时、它们为1.8V。

尽管输入负载电流约为+/-2 uA max。 看起来我们周围有  

150uA、假设我们在1K 串联电阻器上降低了0.15V。  

我是否误读了数据表? 我还看到外部驱动器要求具有

最小驱动能力为-2mA,我假设它是驱动栅极电容和  

"转换"上的一次性逻辑。   

22欧姆串联电阻是否适合此应用、或者您是否会建议不同的电阻值?

此致

芬巴尔

e2e.ti.com/.../TI_5F00_TXB0106.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Finbar、

    这通常取决于您的传输线路类型。 不过、假设您使用的是50欧姆阻抗线路、因此22欧姆串联电阻也可以。

    您可能还会看到 [常见问题解答]、当我将逻辑器件的输出连接到50欧姆的传输线路时会发生什么情况? 以了解更多信息。

    另请注意 、为了允许双向传输、TXB 器件设计为具有较弱的输出、以便其他器件可以覆盖该器件、即 驱动强度仅为20 µA 的输出。  因此、我们通常不建议用于可能需要更高驱动强度的单向应用。 您可能还看到 TX V 0106、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    感谢您的回复。 我有一个跟进问题。 如果我关闭这个问题并提出一个新问题、您更愿意吗?

    谢谢

    芬巴尔

    后续问题是(希望不是愚蠢的问题):

    如果 B1上有100K 的下拉电阻器。 B1输入连接到一个器件、该器件上电作为高阻抗输入、直到它稍后配置为输出(因此使用了下拉电阻器。 如果 A1被连接至一个带有100K PU 的高阻抗输入。 TXB0106是否会检测到 B1为输入并在没有转换的情况下将 A1驱动为低电平。

    此致

    芬巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不检测方向;两侧的输出驱动器始终处于运行状态。 (这就是他们必须软弱的原因。)

    为确保上电后通道1为低电平、请在 A1和 B1上放置下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦、很有趣。  

    因此、B1上的下拉不能保证 A1上的值为0。 我需要在 A1上添加一个1M 的下拉电阻(因为 A1上已经有一个100K PU)、以保证 A1输出为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    抱歉这么乱、但我们看到一些不稳定的行为、所以在重新布局 PCB 之前、我只想再次确认我们所做的操作现在是正确的。  

    并参考随附的文件。

    1) 1)上电时、CELL ($)_LT_1V8_VREG 信号将从0转换为1、并由单独的 LDO 驱动。 相应的输出 LT_COM_CELL ($)_VREG 连接到 PCA9353。 PCA9535最初将被断电、在一段时间后将被加电、而与 LT_COM_CELL ($)_VREG 相对应的端口将被配置为输入。  

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_mod_5F00_TXB0106.docx

    2) 2)上电时、LT_COM_CELL ($)_SIM_DETECT_N 信号将不会由 PCA9535驱动(具有高阻抗输入的相应端口。 我们认为、将 R182至 R186拉至低电平足以使输出 COM_1V8_CELL ($)_SIM_DETECT_N 驱动为低电平。 但是,你不相信这是情况下,你以前的通信。 您能帮助我们更好地理解这一点吗?

    如前所述、COM_1V8_CELL ($)_SIM_DETECT_N 信号在它们连接到的调制解调器上会 PU 至100K (我们对这些值没有控制。 因此,我们添加了,根据您在之前的通信中的建议,1.24MOhm PD 以确保我们加电 A1通过 A5, U14低。 对于 COM_1V8_CELL ($)_SIM_DETECT_N 信号输入、Vih i s1.26V min 和 Vil 最大值为0.54V。

    修改后的电路是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Finbar、

    1.帮助确保 LDO 和 PCA 不会同时将输入驱动到 TXB 中。 另请注意以下事项:

    2.请参阅产品说明书的第9.2.2节,了解更多信息。 您还可以看到 进一步阐述了 TXB 的 PU / PD 的影响。 例如、表4突出显示了 TXB 器件输出的 PD 越强、VOH 值越低、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael

    只是为了澄清一下、摘自您的同事 Celemins 所提到的内容。 上电时,在输入(或输出)上没有转换的情况下,我需要对 COM_1V8_CELL($)_SIM_DETECT_N 信号(他们已经有100K pu )上的1.24M 下拉,以保证这些信号会"低电平"加电。 我读出的情况是、B 引脚上的100K PD 会将 A 引脚驱动为低电平、所有这些都是与100K PU 串联的4K。

    此致

    芬巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Finbarr:

    为确保通电后通道1为低电平,请在 A1和 B1上放置下拉菜单。

    Clemens 的反馈有助于确保 I/O 为低电平。 请注意、这适用于 A 侧和 B 侧。 确保 输入为低电平还可确保低输出。

    为了进一步澄清、 添加  具有100K PU 的1.24M PD 和 COM_1V8_CELL ($)_SIM_DETECT_N 信号 应会产生约1.6V 的分压器。

    PD 越强、输出电压越低。 例如、100K PU 的10K PD 应该输出大约0.2V。

    如果您不希望输出始终为低电平、我不建议使用分压器网络。 因此、我还建议不要使用 PD、而是在外部切换 OE 引脚、即禁用/启用 I/O、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    感谢您的回应和抱歉,我的愚蠢(1.24M) PD。 但我在推理中遗漏了一些东西。 我们仅在单向运行时使用器件。 为什么 B 端口上的100K PD 至 GND 不足以将 A 端口驱动为低电平(A 端口上为100K PU、无 PD)? 您是否需要 B 端口上的转换来将 A 端口驱动为高电平或低电平?  

    谢谢

    芬巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、两个方向都始终处于激活状态。 如果引脚 A 为高电平且引脚 B 为低电平、则引脚 A 替代引脚 B 或引脚 B 替代引脚 A、并且这两种情况中的哪一种是随机发生的。

    对于单向信号、应使用单向转换器、例如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Finbarr:

    我们很 高兴为您提供帮助、我们欢迎您提出所有问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.