This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:电压转换问题:SN74AXCH8T245

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305800/sn74axch8t245-voltage-translation-problem-sn74axch8t245

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

我使用 Telit GE190C1-eux GSM 调制解调器设计了一个电路。 由于 GSM 端以1V8电压电平运行、且我的处理器以3V3电平运行、因此我使用了德州仪器(TI)的 SN74AXCH8T245电压电平转换器芯片(如所附原理图中所示)。 在数据通信中、从 GSM 端(高电平)发出的信号被立即转换为3V3电平端。 但是、尽管 GSM 端的信号降至低电平、但在处理器端不会出现该下降。 从标有红圈的区域可以看出、尽管 PMon (1v8)信号降为低电平、但 PMon (3V3)信号未降至低电平(从3V3降至3V0)。 但是、当 SWR 信号在 GSM 端降至低电平时、在处理器端也降至低电平。 尽管所有软件设置都相同、硬件也相同、但振铃和 PMon 信号出现了问题。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mehmet,

    请注意、 原理图模糊。 如果我理解正确、B 是输入、A 是 B 到 A 通信的输出。 此外、某些 A 输出端口在 B 为低电平时变为低电平、而其他端口不是。

    通常、 如果有 分压器、则会导致此类偏移、并建议确认 CPU 或通信线路没有内部上拉/下拉、 特定于未驱动低电平的 A 端口。 如果是案例、请将其删除。 如果不是这种情况、请更换为已知良好的设备、以帮助进一步澄清问题是否特定于相关设备、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用电压转换器 SN74AXCH8T245、在研究其特性时、我们注意到它具有"总线保持"特性。 我们怀疑,我们目前遇到的问题是由于这一特点。 这就是原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;总线保持输入不应与上拉/下拉电阻器一起使用。

    您是否需要总线保持? 否则、请仅使用 SN74AXC8T245。