This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:输入钳位电流和输入电流

Guru**** 2929890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305854/sn74lvc245a-input-clamp-current-and-input-current

器件型号:SN74LVC245A

数据表指出最大输入钳位电流应为-50mA (最大值)、但数据表也指出、由于输入端口处的高阻抗、这些 CMOS 缓冲器具有非常低的输入电流(最大20us)。

您能否澄清一下钳位电流和输入电流之间的这种混淆。 当最大输入电流为20uA 时钳位电流有多大50mA?  

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有保持在建议的工作条件内(介于0V 和5.5V 之间)、输入才具有高阻抗。

    在 GND 和输入之间有一个钳位二极管。 它是一个硅二极管、因此在电压超过−0.5V 时不会产生明显电流。对于电压较低的情况、只要通过二极管的电流小于50 mA、器件就不会损坏。