This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:数据线路上的下冲范围。

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305454/sn74lvc245a-undershoot-range-on-data-lines

器件型号:SN74LVC245A

我将使用 3.3V 的缓冲器 SN74LVC245APWR (附件中的 U5)作为 Vcc。 在测量 I/O 线路上的电压时、我看到下冲(在进入缓冲器的输入数据上)将变为-0.8V、而数据表(第7.1节)指出施加在 I/O 端口上的最小电压可为-0.5V。 不过、数据表还说明(在注释(2)中)可以超过输入/输出负电压。

您能否告诉我、传入 I/O 端口上的-0.8V 是否可被接受为该器件的下冲、而不会影响缓冲器的运行和可靠性?

e2e.ti.com/.../SN74LVC245APWR-Undershoot.pdf

有关更多详细信息、请查看随附的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    如果不超过输入端的额定电流、则可以超过电压、在本例中为-50mA。

    示波器屏幕截图显示了关于一个33欧姆电阻的信息。 如果将一个33欧姆电阻器连接到输入端、则只能看到-0.8/33 =-24 mA 引脚上的电流、这表示情况正常。 否则、请考虑在输入端添加一个电阻器、以减少电流量。

    此外、如果您还没有测量电压、请确保通过连接到探针的接地弹簧而非削波来测量电压;测量可能会向输入端引入电容、从而导致下冲、并且器件实际上未检测到下冲。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Malcolm。  

    根据数据表和您的回复、似乎我们可以处理下冲。 但您说过我们可能在引脚上有一个-24mA 电流(根据波形)、在数据表(第7.5节)中提到输入电流不会高于+/- 20uA。 TI 的一位工程师告诉我、这些 CMOS 缓冲器具有高输入阻抗(即使在 I/O 端口上也是如此)、因此输入电流被限制在10uA。 如果是这样、那么我们怎么说缓冲器引脚上有-10mA 电流。

    请分享您的想法、如果我弄错了、请更正我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有保持在建议的工作条件内(介于0V 和5.5V 之间)、输入才具有高阻抗。

    在 GND 和输入之间有一个钳位二极管。 它是一个硅二极管、因此在电压超过−0.5V 时不会产生明显电流。对于电压较低的情况、只要通过二极管的电流小于50 mA、器件就不会损坏。