This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G132:帮助提供各种器件的结至外壳热阻数据(RJC)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305953/sn74lvc1g132-assist-in-providing-junction-to-case-thermal-resistance-data-rjc-for-various-parts

器件型号:SN74LVC1G132

 技术专家、您好!

请提供以下器件的结至外壳热阻数据(RJC):

 SN74LVC1G132DBVR

2. OPA356AIDBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅以下内容:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 209.6
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 110.1
    结果-θ JB (标准数据表值) 114.3
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 46.4
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 113.6
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。  这适用于 SN74LVC1G132。 是否有适用于这种情况的规格?

    我想再次咨询您、OPA356AIDBVR 的数据

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对于 OPA 器件、我建议您在 OP armps 论坛中创建另一个帖子。