This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:迟滞

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306197/cd74hc4050-hysterisis

器件型号:CD74HC4050

该 IC 是否提供迟滞?

数据表显示5V VCC 和 VOL 在1.35V 时导通电压或 VOH 大约为3.15V。 因此、从技术上讲、会存在迟滞。

但测试时、VOH 和 VOL 的 VIH=VIL=2.2V。 您能解释一下吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是这些规格的含义。

    对于任何 VIL 或更低的电压、输出保证为低电平。 对于任何 VIH 或更高的电压、输出保证为高电平。

    对于 VIL 和 VIH 之间的任何电压、都无法保证。 可能在 VIL 和 VIH 之间存在一个开关阈值、或者可能存在一些迟滞、两个阈值都介于 VIL 和 VIH 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarshan:

    切换通常发生在单个点、通常约为50% VCC。 但是、该值会因工艺和制造而异。TI 无法保证任何 VCC 都能严格以单个值运行。

    我们可以保证、当输入设置为低于 VIL 阈值时、器件将切换为低电平、当设置为高于 VIH 阈值时、器件将切换为高电平。  

    此致!

    马尔科姆