This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-Q1:特征测试

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1293975/sn74lvc1g14-q1-characterization-testing

器件型号:SN74LVC1G14-Q1

团队、您好!

首先让我简单介绍一下自己、我叫 Aman Arab、负责 Schlumberger 公司的全球分量数据参考。 因此、我代表 SLB EMS 技术中心。

我们正在对器件 SN74LVC1G14QDCKRQ1进行表征测试的鉴定。 我们需要您在测试电路方面提供帮助、以捕捉传播延迟。 到目前为止、我们已成功按照数据表完成了输入正负阈值电压检查。

在电路设置方面请求您的协助、以测量 SN74LVC1G14QDCKRQ1的传播延迟。

谢谢。

Aman Arab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入/输出电路和波形在数据表的第7节中进行了介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是的、我们研究了数据表。 我们想知道需要哪种器件(如函数发生器、电源等)来捕获传播延迟值?

    一个简单的连接电路就可以帮助我们。

    谢谢。此致、

    Aman Arab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号由函数发生器生成;输入和输出信号可通过示波器进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告知函数发生器的输入信号类型应该是什么、如果这应该是"方波、正弦波"等。 我们使用您建议的方法尝试过它、但我们得到的输出失真或传播延迟以毫秒或秒为单位显示、这 似乎是错误的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形在第7节中进行了说明。 您应该输出一个介于0V 和 VCC 之间的方波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这是我们观察到的输出波形。 正如您看到的、输出波形已严重失真。 您能告诉我如何根据以下输出测量传播值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、这看起来像是示波器探头中的振铃。 确保您使用的是接地弹簧而不是接地线夹。

    在任何情况下、请使用第一个(最大)边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢这个想法、现在波形相对稳定。

    您还可以帮助我通过电路连接测量输出高电压和低电压(VOH 和 vol)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 针对输出的测试条件连接一个恒定电流源/灌电流、并测量电压。
    • 或者、连接恒定电压并测量电流、该电流应至少与测试条件一样高。
    • 或者、在输出和 VCC 之间连接一个负载电阻器 ROL =(VCC−VOL)/ IOL、或在输出和 GND 之间连接 ROL = VOH / IOH、并测量电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能否说明一下、我是否需要在器件的输出(y)处连接恒流源/灌电流? 另外、您能否说明 在 IC 的输出引脚上应用恒流拉/灌电流背后的逻辑原因。

    您是否有与  SN74LVC1G14-Q1相关的图?

    - VOH vs IOH

    - VOL vs IO

    -传播延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第6.5节中、特定的输出电流是测量输出压降的测试条件。 恒定电流拉/灌电流将是一种匹配此测试条件的机制。 (但其他两个测量电路可能更容易。)

    有关输出特性、请参阅 3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性的图16/17。 有关传播延迟、请参阅 LVC 特性信息的图3/4/5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能否验证测试条件电流符号? 对于测量 VOH 属性、它应该为 IOH &而不是 IOL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些都错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请采取措施更正并发送更新后的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    我们将进行研究。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    请共享 SN74LVC1G14QDCKRQ1的内部结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LVC 设计者指南