This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS245A-1:SN74ALS245A-1NSR ESD (HBM/CDM)规格

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306588/sn74als245a-1-sn74als245a-1nsr-esd-hbm-cdm-spec

器件型号:SN74ALS245A-1

团队成员
您能告诉我们以下各项的 ESD (HBM/CDM)规格吗?

SN74ALS245A-1NSR

此致
南町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南先生:

    该器件已通过2.5kV HBM 和1.5kV CDM 测试。

    此致!

    马尔科姆