This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:ψJT Ω 和 ψJB Ω

Guru**** 2502905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305964/sn74ahct1g125-jt-and-jb

器件型号:SN74AHCT1G125

大家好、

数据表有一个更新、并且 ψJT 和 JB 的值已被改变。
但该值非常大、对吗?


Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    具体用于哪个封装? 我认为 DCK 的 JT 应该为17.6、DBV 的 JB 应该为160.6。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢您的答复。
    是的、我认为 DCK 也错了。
    是否会纠正此问题?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    最终会对其进行更正、但直到下一个修订周期才会进行更正。

    此致!

    马尔科姆