This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC14:SN74ALVC14DR

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC14, SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306506/sn74alvc14-sn74alvc14dr

器件型号:SN74ALVC14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G34

尊敬的团队:

我的自我 Murari Divya 从 Medha 伺服驱动器 pvt.LTD ,海得拉巴。

我们将在应用中使用 SN74ALVC14 -六路施密特触发逆变器。 它总共有6个逆变器、但我们只使用剩余2个逆变器的4个逆变器。

数据表中提到、"器件的所有未使用输入必须保持在 VCC 或 GND、以确保器件正常运行。"

我们已将未使用的输入引脚接地、但仍然在应用中面临问题、如果将未使用的输出引脚也接地、则情况也会变得正常。

请检查并告诉我推荐的电路。 噪声或垫子等此类问题的原因是浮动电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路

    请展示原理图。 您看到了什么问题? 您能否显示示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    附上了原理图供您参考。

    在我们的应用中、有时/案例会出现问题、但在被动和主动模式下未观察到任何差异。

    当我们将未使用的引脚连接到 GND 时、我们的应用正常工作。

    请检查并建议我..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。

    当您将逆变器的输入接地后、它们会尝试将其输出驱动为高电平。 因此、强制将它们的输出置为低电平将产生短路、产生的电流可能会损坏它们。 我不明白这会真正改善行为的原因。

    您能否更详细地描述一下逆变器输出信号的问题是什么? 请显示示波器轨迹;没有它、您无法获得帮助。

    (获得三个缓冲输出的最简单方法是 SN74LVC3G34。)