This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:使用 TXB0104时 UART 可以兼容

Guru**** 2645715 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306509/txb0104-uart-can-t-be-work-using-txb0104

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0204

我使用 TXB0104来将3.3V UART 转换为1.8V。

但是、UART 无法使用。 UART 信号只为高电平或者低电平。 即使我添加了5k 欧姆或50k 欧姆的外部 P/U 电阻器、仍然无法正常工作。

我将电平转换 IC 从 TXB0104更改为 TXS0108、然后 UART 函数可用。

也建议为 UART 应用 TXB0104。  我无法理解为什么无法应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是一种自动双向转换器、具有许多限制条件;请参阅数据表的第8.3节。 您尚未展示原理图、但我想您的电路不符合这些限制。

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0204。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、针对 TI 的应用建议、它提到了 TXB0104可以应用于 UART。

    此外、为什么即使 TXS0108也适用于双向信号、TXS0108也可以使用?

    您能否解释一下如果 TXB0104用于单向信号、会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您是说 TXB 器件不进行开关而是 保持高/低电平、即静态但 TXS 从高电平切换到低电平吗?

    我建议仔细检查 BT2、不具有内部上拉/下拉、因为 TXS 可能会更好地与上拉功能配合 、以实现更高的 VOL 水平。

    否则、我会进一步建议使用已知良好的 TXB 进行替换、以帮助仔细检查是否存在任何损坏。 如果需要更多信息、还请帮助提供两个器件的波形以帮助澄清、同时确保旁路电容器与 Vcc 电源一起使用、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的弱输出仅适用于短迹线、没有上拉/下拉电阻器。 (原理图未显示是否有其他元件连接到 UART 线路。)

    TXS 仅在相对较慢的速度下工作、并具有漏极开路输出。 在这些特性适用的应用中、该器件比 TXB 更稳健。

    最新的 TI 建议建议建议对 UART 信号使用 TXU0204。 (TXU 器件相当新、可能存在较旧的信息。)