This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:请求 PSpice 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, SN74AXC8T245, SN74AXC4T245, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305933/sn74axc8t245-request-for-pspice-model

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AXC2T245、SN74AXC4T774

您好 myTI 支持

我需要 SN74AXC8T245的 PSpice 模型。
或 SN74AXC4T245或 SN74AXC2T245 可以。

谢谢。
上山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueyama:

    遗憾的是、我们 在在线产品文件夹中 提供的只是我们通常必须提供的内容。

    但是、对于 AXC 系列、您可能还会看到 SN74AXC4T774:能否分享 PSPICE 或 Tina 的模型、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    我已导入 SN74AXC4T774.lib。
    然后 我能够运行 PSPICE。

    请关闭此主题。
    感谢您的支持!

    谢谢。
    上山市