This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:Δt ΔV 转换上升或下降速率(Δ V/Δ t)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307148/sn74lvc1g17-about-input-transition-rise-or-fall-rate-t-v

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17

你(们)好。

您 Δt ΔV 此 IC (SN74LVC1G17)中的输入转换上升或下降速率(Δ V/Δ t)吗?

我 ΔV 在  SN74LVC1G17和 SN74LVC2G17的 Δt 表中找不到 Δ V/Δ t 。

Δt Δ V/Δ t 与 ΔV  逻辑 IC 相同、为5~20ns/V。

谢谢你。

此致、

宫田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ΔV 施密特 Δt 输入的器件没有 Δ V/Δ t 限制。 (允许慢速边沿是实现施密特触发输入的目的。)