This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:可接受的最低时钟速度?

Guru**** 2952460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307027/sn74lvc1g175-the-lowest-acceptable-clock-speed

器件型号:SN74LVC1G175

您好!

我需要检查400kHz 的时钟对于 LVC 系列触发器是否可以接受。

如果不是、请推荐一个适用于慢时钟的有效时钟。  

此致、

YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件对时钟没有下限;400kHz 或0.004Hz 工作正常。