This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向电平转换器选择

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307534/bidirectional-level-translator-selection

主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245和 SN74LXC8T245

请建议使用1.1V 至3.3V 输出的双向电平转换器、其输入和输出可耐受5V 电压并具有方向控制引脚

 CLVC16T245MGGREP 的最大过压容差是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    Unknown 说:
    请推荐1.1V 到3.3V 输出的双向电平转换器、具有可耐受5V 电压的输入和输出以及方向控制的引脚

    您可能会看到 LVC 或较新的 LXC 系列(例如 SN74LVC8T245或 SN74XC8T245)。

     CLVC16T245MGGREP 的最大过压容差是多少[/报价]

    5.5V、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLVC16T245MGGREP -列出了控制输入的过压容差。 数据输入的过压容限是多少? 它是否随电源电压(VCCA 和 VCCB)而变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    该器件的额定电压为5.5V。  多亏了 VCCA 和 VCCB≤5.5V、所有输入均可支持5.5V。

    此致、

    迈克尔.