This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:负载电流能力

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306863/txs0108e-load-current-capability

器件型号:TXS0108E

尊敬的团队:

希望您做得好!

最近、我们的客户正在使用 TXS0108E、他们希望确认 TXS0108E 可以在输出端驱动多大的负载电流?  

 负载拉电流能力是否会受到上拉电阻器的影响、也不会受到开漏或推挽系统的影响(在数据表9.3.2中)?  

非常感谢!

此致、

锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 上拉电阻器产生高电平;其他器件必须驱动低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    非常感谢您的回复!

    在数据表中说明、灌电流能力 由连接到 TXS0108E I/O 引脚的外部系统级开漏(或推挽)驱动器决定、如下所示:

    TXS0108E 的最大灌电流容量是多少? 我们在数据表上是否有一个参数可以展示不同外部系统的灌电流容量?

    非常感谢!

    此致、

    锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 实际上并不会灌入电流。 电流流经开关;外部驱动器灌入此电流。

    TXS 的绝对最大额定值为50 mA;外部驱动器有自己的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高氙气灯、

    强调 Clemen 的响应-由于输入和输出之间直接连接、VOL 电平将直接依赖进入器件的 VIL 以及流入/灌入外部驱动器的电流。   如需更多信息、请参阅影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件的 VOL 的因素。  

    此致、

    插孔