https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306482/txs0108e-schematic-check
器件型号:TXS0108E您好!
您能否帮助检查以下原理图?
放置22欧姆、信号迹线是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Jeff、
该器件似乎可用于各种推挽和开漏信号、TXS0108E 将能够支持这些信号。 原理图中的配置对我来说似乎很好、旁路电容器。 相应地调整大小、由于器件具有内部10k 欧姆且 VCCA <= VCCB、因此 I/O 线路上没有外部上拉/下拉电阻。 但在 U25上、请注意、当 VCCB 偏置到3V3或5V 时、由于内部上拉、在 B 侧连接的 I/O 将看到相同的电压。
使用33欧姆串联电阻没有任何直接的缺点-更重要的是我关心的应用。 借助原理图中的串联阻尼电阻、我假设信号经过长距离驱动、以努力使阻抗与潜在的传输线匹配。 您能否确认连接器/ PCB 布线长度低于数据表第10.4.1节中所述的<70pF 负载条件?
如果 信号完整性受到影响、您也可以参阅此应用手册、根据信号接口选择更合适的转换器。
此致、
插孔
嘿、Jeff、
请允许我澄清一下-由于第10.4.1节中的内部单稳态设计、TXS0108E 用于驱动小于70pF 的轻容性负载。 如需进一步说明70pF: 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的 Do’s 和 Don’ts、您可以参阅本应用手册。
此致、
插孔