This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC24T245:nFBGA 间距

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307490/sn74avc24t245-nfbga-pitch

器件型号:SN74AVC24T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC32T245

您好!

在数据表(第21页)中、讨论了0.8毫米间距的布局示例  

但-在机械描述部分(nFBGA 封装) -它表示间距为0.65mm

这是什么?

在其他 PN (SN74AVC32T245)中、具有相同的 nFBGA 封装  

布局示例和机械说明相同- 0.8mm 间距

因此、nFBGA 封装的间距可以为0.65mm 和0.8mm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NMU 和 NMJ 封装不同。 该布局示例似乎是通用图像。

    "nFBGA"代表"全新细间距 BGA"、"细"指的是0.4mm 至0.8mm 之间的任何材料。 请参阅 nFBGA 封装应用报告