This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:关于替换 SN74LVC1G17和 SN74LVC1G08

Guru**** 2517420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307477/sn74lvc1g17-regarding-replacement-of-sn74lvc1g17-and-sn74lvc1g08

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

由于现在需要施密特触发器、我们正在考虑通过更换器件从 SN74LVC1G08更改为 SN74LVC1G17。
如果您按原样更换电路、则必须将信号连接到 SN74LVC1G17的 N.C.部分、但我在查看数据表时发现、它显示"无内部连接"、因此我知道它不是内部连接、但是... 多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无内部连接"意味着没有内部连接、因此您可以将任何信号连接到内部连接。