This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:SN74ALVC164245DLR

Guru**** 2520500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307170/sn74alvc164245-sn74alvc164245dlr

器件型号:SN74ALVC164245

您好!

在我们的一个传统设计中、我们发现 方向 引脚1和引脚25 多个电平转换器(SN74ALVC164245DLR)连接到 +5V 指示灯是否正常工作。 而数据表显示  "如果需要 DIR 高电平(A 数据到 B 总线)、 使用 VCCA" ,VCCA 为3.3V,但 DIR 引脚连接至+5V,因此想 知道 DIR 引脚是否也可由+5V 供电。 请参阅下面的原理图(用红色圆圈标出)。

供参考:在重新设计同一电路板期间、我们确定了此问题、因此如果需要在现有设计中进行更正、则需要进行说明。

此致、

Puspam

在对板进行重新设计时、我们发现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入具有过压容限。 (数据表禁止在器件加电时使控制输入悬空。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、感谢您确认这一点。