主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GX04、SN74HCU04
过去、我们已经订购过 SN74HC02PWRE4、并使用它设计了一个时钟电路。 最近、我们好像一直在订购 SN74HC02PWR、这可能导致了我们的电路出现问题。 则可能是阻抗不匹配。 我们正在尝试创建一个产生4Mhz 信号的电路、但使用最近的器件 SN74HC02PWR 、它无法生成大约68kHz 的信号。 我查看了两个规格表、但找不到它们的特性差异。
我想知道这两个器件之间是否存在差异。
下面是我们尝试设计的部分电路。
U88是有问题的组件。 它正在接收5V VCC 该电路向6个其他器件提供时钟信号、它们未引起此错误。
下面是一些截图
这是引脚11/12处的预期波形、使用 SN74HC02PWRE4
- 频率为4 MHz
- 峰间电压大约为4.8V
这是使用 SN74HC02PWR 的引脚11/12处的波形
- 为38.37kHz。
- Pk-Pk 大约为1.04V
下面是输出引脚13、使用 SN74HC02PWRE4
- 频率为4 MHz
- 峰间电压大约为8.4V
- 上升时间为3.8ns
下面是输出引脚13、使用 SN74HC02PWR
- 频率为67.16kHz。
- 峰间电压大约为8.48V
- 上升时间为3.67ns
将电阻器 R184从1M 更改为100k 欧姆时、这可以解决问题、但我无法继续进行更改单位、我确定了可能是什么原因引起了这种情况。 更改电阻器可能会导致 SN74HC02PWR。
希望很快收到您的反馈。