This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:SN74HC14N 和放大器之间的差异;SN74HTC14N

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307771/sn74hc14-difference-between-sn74hc14n-sn74htc14n

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:SN74HCT14

尊敬的团队:

请帮助确认 SN74HC14N 和 SN74HTC14N 之间的差异 。

此致、

Venu Ck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HCT14具有 TTL 兼容型输入。 当有 TTL 信号或要从3.3V 转换到5V 时、可以使用该 ADC。