This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上拉电阻值

Guru**** 2540280 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306984/lsf0108-pull-up-resistor-value

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXB0304

您好!

我可以在"表9-3. 上拉电阻值"。

这是最小值吗?  我的客户希望添加几个千欧姆电阻器。  是否可以添加几个 k 欧姆电阻器?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户希望在 OSPI 接口之间将 LSF0108用作3.3V<->1.8V。  但速度是最大50MHz 吞吐量。

    我认为表9-3的上拉电阻值是最小值。  但是、如果上拉电阻器非常大、例如100k 欧姆、则50MHz 吞吐量似乎很难通信。

    您能告诉我们如何在这种情况下确定上拉电阻值吗?

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上转换时、上升沿的速度受到上拉电阻器和布线/器件电容形成的低通滤波器的限制。 您无法轻松更改电容、因此必须调整电阻器。 (最小电阻值受其他器件的驱动强度限制;如果电阻器太小、其 VOL 将变得太高。)

    数据表显示了一些示例值、其中假设您要实现特定的上拉电流。 如果您需要另一个电流值、可以使用更小或更大的电阻器。

    很难预测电容。 使用示波器来测量波形并调节电阻器通常更简单、直到获得良好的信号。

    LSF 很便宜、但它可能不是高速信号的好选择。 一个可能的替代方案是 TXB0304 (需要短布线、并且不能与强大的上拉/下拉电阻配合使用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hattori-San、

    除了 Clemens 响应外、每个通道是否有需要转换自动双向信号的信号? 如果不是、可能有更合适的转换器、例如 方向控制/固定转换器 、可实现更高的数据速率和更好的驱动能力。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-San,

    感谢您的评论。  该信号是双向的。  我已经把它告诉了我的客户。

    谢谢、此致、
    服部美