This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT00:SN74AHCT00PWR:数据表引脚功能表输入/输出标签错误?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307571/sn74ahct00-sn74ahct00pwr-data-sheet-pin-function-table-input-output-label-errors

器件型号:SN74AHCT00

客户希望验证 TI 与半导通和半导通、TI PN (SN74AHCT00PWR)是否合格来代替半导通 PN (MC74VHCT00ADTR2G)、 但 TI 数据表 在引脚功能表中似乎存在如下错误:  

  1. 引脚8的引脚配置显示了输出、但在引脚功能表中、它表示输入。
  2. 引脚9的引脚配置显示了输入、但在引脚功能表中、它表示输出。
  3. 引脚11的引脚配置显示了输出、但在引脚功能表中、它表示输入。
  4. 引脚12的引脚配置显示了输入、但在引脚功能表中、它表示输出。 请参阅以下数据表中随附的快照。

输入应为 A、B、输出应为 Y。   

逻辑团队是否有包含正确引脚功能表的更新数据表?  

Q1版本器件数据表中有正确的引脚功能表。

此致、  

卡尔·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    我将开具一个 TT、并在该器件的下一次数据表更新中对其进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    此致、

    卡尔·沃尔夫