This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4040A:该计数器功耗较低、即使 Vcc 关闭也会保留计数值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306608/sn74lv4040a-counter-with-low-power-consumption-or-will-keep-count-value-even-vcc-is-off

器件型号:SN74LV4040A

专家、您好!

我们是否可以知道 、当我们使用 CLR 引脚时、SN74LV4040A 是否可以支持剩余计数值和清除计数值? 如果关闭 Vcc 将清除计数值、则需要使用低功耗解决方案、因为我们将使用 RTC 电池电量。 您是否可以向客户推荐器件支持功能? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    是、如果 VCC 关闭、则重新启动计数。 我不认为我们有任何具有持续计数的器件、或者是否存在这样的器件。 当设置为高电平时、CLR 引脚将复位计数。

    我认为这款器件是低功耗的良好计数器解决方案、VCC 的最大电流消耗为20uA。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢您的回复。 将回答客户,谢谢!

    此致、

    安连