This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244A

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, TXU0202, SN74LVC16244A, SN74AHCT244, TXU0204, TXU0102, TXU0101, TXU0304, TXU0104, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308012/sn74lvc244a-sn74lvc244a

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16244A、SN74LVC245A SN74AHCT244TXU0204、TXU0102TXU0101TXU0304、TXU0104、TXU0202、

您好!

请参阅以下问题、并要求您提供建议

查询1: 关于8位缓冲器 IC SN74LVC244ARGYR,您有没有 具有16位的类似寄存器 ?   

TSSOP 封装在 16位 即与8位 SN74LVC244APW 相似

问题2:  您能提供建议吗? 8 位 双向缓冲器 IC 其输入可耐受5V 或以上电压?

请尽快答复。

此致、

Puspam Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. SN74LVC16244A

    2.双向缓冲区称为收发器,其编号为74xxx245,例如 SN74LVC245A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  SN74LVC16244A 看上去一切正常。   

    需要检查  SN74LVC245A、我原计划将下面的 TXB0108PWR 替换为 SN74LVC245A、但不确定 SN74LVC245A 是否能满足这一需求、因为 B 侧为5V、A 侧为3.3V  

    此致、

    Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将3.3V 转换为5V、只需要一个缓冲器、而需要一个电平转换器。

    这八个信号的方向是什么? 为什么不想使用 TXB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    希望通过使用输入可承受5V 电压的缓冲器来简化设计。 在单向信号的情况下 、SN74LVC16244A 可以正常使用(输入为 Vi = 5.5V 容差、Vo= Vcc = 3.3V)、但对于双向信号、我认为使用 TXB 是合适的。  

    此致、

    Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将单向信号从3.3V 转换为5V、还可以使用具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT244。 (这是为了优化价格、而不是为了简化 BOM。)

    如果在不同方向有单向信号、最佳选择是组合使用 TXU 转换器(TXU0104/TXU0204/TXU0304/TXU0102/TXU0202/TXU0101)。

    对于双向信号(没有方向控制信号)、必须使用 TXB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、大多数信号都是5V 至3.3V 的信号、因此计划配套使用  SN74LVC16244A、SN74LVC244A 。

    您能否确认在 ADC LTC1605AISW#PBF 和 FPGA Spartan 7之间选择这些缓冲器是否 可行? FPGA IO 配置为 LVTTL 输入  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些缓冲器可用于 ADC 输出的信号(Dxx 和/BUSY)。

    对于/CS、R/C、字节、需要向上转换。 如果您需要为所有四个 ADC 控制信号使用单个芯片、则 TXU0304将匹配;如果您具有更多的信号、则单独的 SN74LVC244A 和 SN74AHCT244 (或类似产品)可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制信号是由 FPGA 的 IO 引脚驱动的、所以我相信这些控制信号是3.3V 的。  已参考 ADC 数据表、以下是 ADC 数据表(器件型号  LTC1605AISW#PBF)

    希望你提前新年快乐:)

    此致、

    Puspam Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /BUSY 信号会沿另一个方向传输、因此每个方向上都有3和1 (仅查看四个控制信号时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、"忙"信号(单向)进入 FPGA 输入引脚、所以在我之前的方框图中、我将要使用它。  SN74LVC244A、即8位缓冲器 理想之选。 再次附加屏幕截图、检查方框图的左侧是否正忙。 其他3个、即 CS、R/C、BYTE 将由 FPGA 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢