This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EBQAR

Guru**** 2580795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308306/txs0104e-txs0104ebqar

器件型号:TXS0104E

您好

TXS0104EBQAR IC、OE 引脚 未连接(在没有上拉或下拉的情况下保持开路)。  IC 应作为 OE="1"工作、 IC 具有弱上拉电阻。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚没有上拉电阻器、不得悬空。 您需要添加外部上拉电阻器或直接连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这里、清楚明白了-弱上拉电阻仅在 A 端口和 B 端口上的 I/O 内部。

    此致、

    插孔