This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 总线容性负载的参数

Guru**** 2929400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308021/parameters-of-i2c-bus-capacitive-load

器件型号:PCF8575
主题中讨论的其他器件: PCA9548A

您好!

我使用 PCF8575为微处理器创建新的 IO 线路。 我想计算 I2C 总线上的总线电容、以便选择合适的上拉电阻器。 因此、我想了解 P 端口的电容(Cio)是否会增加总线电容。 例如、SDA 的 Cio 是7 pF、我使用2个端口、每个端口具有10pF 的电容。 最后、PCF8575和微处理器之间 SDA 线的总线电容是27pF?

数据表中还提到、Cb 是 pF 中一条总线的总线电容、它为400pF。 我是否能够理解、SCL 和 SDA 线路分别具有400pF 的容性负载。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常粗略的估算是每条迹线1 pF、每个器件10 pF。

    实际上、要确定您是否具有合适的上拉电阻器、请使用示波器检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mehmet,

    I2C SDA/SCL 线路输入电容不受所用 p 端口 I/O 数量的影响。 这是器件的两个独立实体。 I2C 总线上的主要电容来自 SDA 和 SCL + PCB 布线电容上的输入电容、Clemens 提到在 PCB 级别进行设计时、PCB 布线的大小为"1pF/cm"、这是一个很好的估计值。  

    [报价 userid="49643" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308021/parameters-of-i2c-bus-capacitive-load ]此外数据表还指出 Cb 是 pF 中一条总线的总线电容、它是400pF。 那么、我能理解 SCL 和 SDA 线路分别具有400pF 容性负载吗?

    我相信您的想法是正确的。 I2C 标准规定 SDA 的400pF 限制和 SCL 的400pF 限制。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我会尽快尝试。

    此外 、我还有另一个与本主题相关的问题。 我还使用了 I2C 开关 PCA9548A。 我的问题是总线总线电容是否会随有源通道而变化(增加或减少)、或者 I2C 开关是否用作不同通道的缓冲器?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9548A 是一种无源开关。 所有启用的 bug 段都直接连接在一起、它们的电容将相加。