This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我们是否有采用引脚对引脚 TXS0108E 的10kohm 上拉电阻器版本芯片

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308745/txs0108e-do-we-have-10kohm-pull-up-resistor-version-chip-which-pin2pin-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: LSF0108

TI 人很好

我们是否有 10千欧姆上拉电阻器版本芯片、哪个是引脚对引脚 TXS0108E?

我的客户需要更高的高上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、没有此类替换。

    LSF0108 (具有不同的引脚排列)允许使用自定义上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、玉溪、

    上拉电阻的值根据 TXS0108E 信号的逻辑而变化。 驱动低电平时相当于40千欧、驱动高电平时相当于4千欧:

    客户尝试解决的问题是什么?  

    此致、

    插孔