This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:1.8V 至5V I²C Ω、具有可切换的5V 侧

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309762/lsf0102-1-8v-to-5v-i2c-with-switchable-5v-side

器件型号:LSF0102

您好!

我计划在我的系统中使用 LSF0102、其中我有一条1.8V I²C 的总线。 我要连接到5V I²C 从器件、以便能够禁用(以省电)。

我制作了这个原理图、其中 VCC 为1.8V、SDA 和 SCL 已经有上拉电阻(原理图中的其他位置)。

首先,您能否确认此实施是否有效?

然后,如果关闭5V 网,A 侧到 B 侧是否有电流泄漏的风险?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Victor、

    我从原理图中不会看到任何直接问题、即 EN 和 VREFB 短路并通过200k Ω 电阻上拉至5V。 输入和输出以及旁路电容都在使用上拉电阻。 电阻器的大小。 根据所需的数据速率和系统可接受的灌电流、您可能需要使用更强/更弱的上拉电阻、可通过以下方式进行估算:  

    如果关闭5V 网络、则 A 侧与 B 侧之间不存在泄漏风险、反之亦然。 这是因为 VREFB/EN 短接在一起、在 EN 变为低电平时、I/O 将进入高阻态。

    此致、

    插孔