This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:当输入引脚(引脚2B2)悬空时、输出引脚(引脚2A2)始终为高电平。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308373/sn74avc4t245-q1-when-input-pin-pin-2b2-is-floating-the-output-pin-pin-2a2-is-always-high

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245

尊敬的 TI 支持团队:

我们的  SN74AVC4T245-Q1原理图如下:

在一个电路板上、我移除 R3和 R6 (这意味着输入引脚和 OUT 引脚悬空)后、 引脚2A2 (输出引脚)的电压 始终为高电平。 我们已经制造了200多个板、只有一个板存在这种现象、其他板上的引脚2A2总是低电平。

那么为什么当这个电路板上的引脚2A2和2B2悬空时、引脚2A2一直为高电平呢? 为什么其他电路板上的引脚2A2为低电平?

谢谢

加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你绝不能尝试这样做。 当一个输入悬空时、它的值未定义;它可能为低电平、高电平、或者振荡。 此外、这将增加功耗: [FAQ]慢速或浮点输入对 CMOS 器件有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下测试条件下:

    1)焊接了 R6和 R3、

    2) MCU 驱动引脚2B2始终为低电平

    在引脚2A2上测试的波形如下图:

    引脚2A2首先为高电平、然后在200ms 之后、引脚2A2振荡、之后为低电平。

    问题:

    1)引脚2B2始终为低电平、为什么引脚2A2会为高电平并振荡?

    2)只有一颗芯片出现了这个现象、为什么这两颗芯片会有差别?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查2B2、/OE 和 DIR 引脚是否具有正确的电压。 如果它们损坏了、那么这一个芯片看起来就像损坏了一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将再次检查。

    其他问题:

    如果输入悬空、那么 在一个芯片上输出是高电平、而在另一个芯片上输出是低电平?

    如果输入悬空、对于大多数 SN74AVC4T245芯片、输出是否为低电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有较小的电容、因此它们倾向于在短时间内保持旧值。 但它们的阻抗是如此之高、以至于它们会拾取任何噪声。 浮点输入的值取决于许多随机情况、因此是不可预测的。