This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT8245A:74BCT8245A 裸片

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74BCT8245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309002/sn74bct8245a-74bct8245a-die

器件型号:SN74BCT8245A

您好!

因为我没有看到原来的帖子。

我们目前在旧的 MCM 设计中使用74BCT8245芯片、并且我们

我们已经耗尽了芯片的电源。

我们需要采用74BCT8245A 裸片来支持我们的 MCM。  什么是

订购74BCT8245A 芯片的流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    您是否希望订购不带前面"SN"的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    订购的原始设备不带"N"。  此时、我们只想知道如何订购裸片。    似乎我们无法像订购 IC 一样订购它们、采购时需要一个有效的器件型号才能继续进行。

    您能否提供有效的器件型号和裸片数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、很少有逻辑器件作为裸片提供: ti.com/logic-voltage-translation/products.html#2954=DIESALE。

    如果您是足够大的客户、则可以说服 TI 为 SN74BCT8245A 创建新的封装选项。