This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:SN74LVC3G34DCUR 的标记

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309233/sn74lvc3g34-the-marking-for-sn74lvc3g34dcur

器件型号:SN74LVC3G34

大家好、

您可以检查 SN74LVC3G34DCUR 的标记吗? 客户发现了两种不同类型的标记。 一条线只有一行、另一条线是两条线。

下面列出的数据表说明了这是什么意思?

(34、C34J、C34Q、C34R)

(CR、CZ)

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表在脚注(5)中对此进行了说明。

    SN74LVC3G34DCUR 有四个组装地点、因此在理论上可以看到四种不同的标记类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    你可以告诉我 脚注(5)吗? 我只找到了这一个。

    谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 "CZ"和"C34J"都是有效标记。