This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:ULPI 电平转换器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310341/sn74lxch8t245-level-shifter-for-ulpi

器件型号:SN74LXCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、SN74AXCH8T245

大家好、

您可以推荐一款用于 ULPI 的器件吗? 数据速率要求为60MHz@VCCI=1.2V。 数据速率似乎随着 VCC 的下降而下降。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    没错、因为更高电压的节点支持更高的数据速率。

      经我验证、SN74AXC8T245或 SN74AXCH8T245的转换 值与使用 AXC EVM 进行的60MHz 相差1.2V<->3.3V。

    数据速率 取决于系统设计人员对各种参数的容差、因此通常需要在特定的应用环境中进行测试、以更明确地了解信号完整性、还会建议根据系统/负载要求进行验证。

    此致、

    迈克尔.