This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS540:最大 IO 电流

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC540A, CD74AC540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309732/sn74ls540-max-io-current

器件型号:SN74LS540
主题中讨论的其他器件:CD74AC540、SN74LVC540A

大家好、

我是否可以知道最大 IO 能够提供多少电流?  多少? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件允许每个引脚最多+24 mA /−15 mA。 −Δ V 15 mA 驱动高电平的所有输出都将超过数据表第1页中规定的功率耗散限值。 数据表没有任何关于热降额的信息。

    您试图解决的实际问题是什么? 为何要选择非常旧且效率很低的双极器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    明白了。 您有更好的解决方案吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您试图解决的问题是什么? 还有其他'540器件、例如 SN74LVC540A、SN74LV540或 CD74AC540。