This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:TAS2505EVM

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310570/tas2505evm-tas2505evm

器件型号:TAS2505EVM

当我将 TAS2505EVM 板子连接到电脑上后,打开Codec Control  软件,软件显示已连接设备,然后点击 View -> Example Configurations... -> 播放 D 类扬声器-> 编解码器软件上的进度条加载完成,(我所理解的是:完成上述操作,即完成了对芯片的寄存器配置),然后我将  TAS2505EVM 板子的输出端连接一个喇叭,在模拟输入端接入100Hz和10KHz的正弦波输入,但是喇叭没有任何反应

问题:我应该如何配置Codec Control软件调试

问题:如何连接  TAS2505EVM  板子的输入输出接口,对板子进行驱动?器

我在TI官网下载了TAS25xx 编解码器控制 EVM (修订版 A)》文件,也详细看过了这个文件,但是还是没有研究明白。网上的资料太少,贵公司的专业技术人员给说明一下如何驱动起来这块评估版