This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T32:输入开路时的输出状态。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1310475/sn74aup1t32-output-state-with-an-open-input

器件型号:SN74AUP1T32

如果输入 A 或 B 的引脚1和2分别保持开路、则该输入可被视为该输入端的逻辑0。  换句话说、如果输入在0V 时为低电平、而 B 保持开路、我能否确保输出将变为逻辑低电平(0V)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 悬空输入可能读作低电平、高电平或振荡。 这会增加功耗、并可能损坏器件。 请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我正在构建一个安全电路、其中必须将电路板(PCB)中的开路迹线视为故障模式。 我需要具有内部下拉电阻器或具有开放式输入的定义状态的类似器件、可以说是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 转换器具有内部下拉电阻器、但不实现逻辑功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将了解