This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:上拉电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309551/lsf0102-q1-pullup-resistor

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0102TXU0102-Q1

数据表中的上拉电阻要求如下。 在此公式中是否已考虑了 MCU 的泄漏电流? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA、但与上拉电流相比、泄漏电流(最多几 μ A)微不足道。

    (上拉电流也受 MCU 和其他器件的驱动强度限制;您使用的电流可能必须远小于15 mA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mingkang、

    克莱门斯在这里是正确的。 在这种情况下、15mA 仅适用于流过内部 FET 的电流、不考虑进入 MCU 的泄漏电流:

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 情况如下:MCUGPIO 处的电流如图所示。 如果此时 LSF0102被拉至低电平接近接地值、MCU 电流将与上拉电流相结合形成输出。 此时计算出 MCU 侧的输出电流为 MA 电平。  我可以 问问、LSF0102  现在是否可以工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 LSF 输入连接到推挽输出时、您不需要上拉电阻器。 请参阅 使用 LSF 系列进行电压电平转换应用报告的第5.2节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mingkang、

    只要该电压在数据表中显示的推荐范围内、就应该可以接受:  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  如果需要该电阻器、如何计算该电阻器的值?  

    电平转换方向:SoC 与 MCU 双向通信
    振幅:3.3V 至5V。
    两侧的 I/O 类型:拉推
    速率:10m



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSI 和/CS 信号都是单向的。 对于该应用、应使用 TXU0102-Q1。

    是否有任何其他您要转换的信号? 您使用的是 SPI 还是 QSPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Jack、

    感谢您的反馈。 由于有客户设计、我们转到电子邮件主题。

    谢谢

    斯嘉利特